This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:独立充电器原理图审阅

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289263/bq25606-standalone-charger-schematics-review

器件型号:BQ25606

您好!  

我们计划使用 BQ25606充电器 IC 设计独立的电池充电器仓体。 充电盒将用于为4500mA 和8300mA 锂离子电池充电。

请查看随附的示意图、以供审阅。 我们将使用 STAT 输出引脚来驱动两个 LED。 一个用于正在充电状态、另一个用于充电完成状态。 请检查该电路。

感谢您最快的响应。

e2e.ti.com/.../HAWK_5F00_CHARGER_5F00_POD_5F00_SCH_5F00_EVT.pdf

谢谢。

纳温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、您好!

    我的原理图审阅如下:

    1. 我会为 PG 引脚产生6 mA 的最大灌电流。 相应地调节上拉电阻。 请确保 STAT 电流不超过6 mA。

    2.当 STAT 为高电平(充电完成或者充电器处于睡眠模式)时、D43102打开。 当 STAT 为低电平(充电正在进行中)时、蓝色 LED 亮起。

    最大输入电流为3.19A。

    在 VSET 悬空时、电池稳压电压为4.208V。

    5. ICHG 调节为3.08A。请调整为3.0A 的最大充电电流。

    6.请将20uF 连接到 SYS。

    7.请确保 REGN 电容器额定值至少为10V。  

    OTG 引脚不能悬空。 请连接高电平或低电平。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔