Thread 中讨论的其他器件:TPS65988、 TPS65987
大家好、
表8-2展示了为 I2C_ADDR_decode 分配的3位。

但是同时、表8-4中的 I2C_ADDR_DECOD 只使用2位、而分配的是3位。

有没有任何方法可以将3位用于 I2C_ADDR_decode?
此致、
太田麻吾
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matt、
谢谢你的答复,但我仍然不清楚。
您的答案看起来像是显示 I2C_ADDR_decode 的2LSB。

我问的是如何使用 I2C_ADDR_decode 的 MSB。
数据表中是否有关于此位的任何解释? 还是应该固定为0?

同时、我找到了 TPS65987和 TPS65988 USB 电力输送控制器硬件设计指南应用手册。
4~7的表1-2显示了 I2C1的 Δ I。 但我不明白为什么 Port 2 用于 I2C 1 。

此致、
太田麻吾
尊敬的 Shota-San:
MSB 位表明它始终固定为0。
同时、我找到了 TPS65987和 TPS65988 USB 电力输送控制器硬件设计指南应用手册。
4~7的表1-2显示了 I2C1的 Δ I。 但我不明白为什么 Port 2 用于 I2C 1 。
[/报价]端口2用于 TPS65988的第二个 Type-C 端口、EC 可以通过相同的 I2C 引脚(在本例中为 I2C1)访问两个端口信息。
谢谢。此致、
雷蒙德·林