您好!
是否有 UCC2581的更新替代产品? 专门用于低功耗(200mW-3W)反激运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SRB、
感谢您关注低功耗反激式控制器。 TI 不提供 UCC2581的替代产品、但在您所需的功率范围内、提供了一系列集成隔离式偏置(IIB)转换器模块。 这些是 IC 级封装的隔离式直流/直流转换器、您可以 在此处查看它们。 如果您对这些感兴趣或者仍想设计您自己的反激式控制器、请告诉我、您可以 在这里看到完整系列的可用 TI 控制器。
此致、
史蒂夫
Steve、您好!
您向我指出的页面涵盖了各种产品。 是否有特别适合我所需的功能? 我想创建一个能够提供3.3V/3W 输出的隔离式电源、此电源的输入电压范围为9V 至36V。 对于800mW 至3W 之间的负载、效率需要保持在80%以上。 我能够通过 UCC2581做到这一点。 如果有另一个芯片可以产生这个信号、我想知道它。 否则、我认为 UCC2581没有替代产品令人难过。 它使用了20年、我很担心下一个周期的产品会再次使用它。
此致、
丹尼尔
Daniel:
UCC2581仍处于活跃状态、但为了解决您对 UCC2581寿命的担忧、您可以 在此处查看 TI 产品生命周期政策。 回到 UCC2581开发之时、对于低功耗隔离式转换的市场需求还不是我们现在所经历的那么大。 您所描述的由9V<VIN<36V 以外的低功耗应用陷入了一种细分市场、因此催生了众多低功耗、隔离式、偏置转换器解决方案。 为了响应市场需求、业内趋势和客户系统要求、TI 投入了大量资金在这个独特的电源领域开发尖端的解决方案。
反激式器件仍然适用、但正让位于比反激式解决方案更小的解决方案、这些解决方案具有更高的集成度和更多的保护/性能功能解决方案。
TI 在 IIB 领域投入了大量精力、如前所述。 另一种流行的解决方案趋势是使用变压器驱动器方法。 TI 提供适用于您所述应用的开环变压器驱动器产品系列。 由于它们是非稳压(开环)稳压器、因此需要非隔离式前置稳压器、例如降压/升压/SEPIC。 您可以 在此处查看变压器驱动器产品组合。
无需担心继续使用 UCC2581、但我只想让您了解此功率级别的产品有何进展。
此致、
史蒂夫