This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:IQ 与 Vin @ Iout=0A 间的关系

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290050/tps7a05-iq-vs-vin-iout-0a

器件型号:TPS7A05

大家好、  

我看到有 IQ 与 Vin @ Iout=Iout 1mA、有数据@ Iout = 0A 吗?   当 Iout 从1mA 变为0A 时、IQ 是否会增加? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我将很快回答您的问题。

    此致、

    汉娜·纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:  

    我看了一下我们为 TPS7A05获取的数据、但没有找到 Iout = 0A 的任何数据。 不过、我确实找到了 Iout = 1uA 的数据。  

    查看该数据、可以看到 Iout = 1uA 的数据与 Iout = 1mA 的数据相同。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜·纳尔逊