This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接到 TMS570的 BQ79616EVM

Guru**** 2588805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287294/bq79616evm-interfaced-to-tms570

主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224

我要通过  TMS570微控制器读取并显示 BQ79616EVM 的电压和电流数据。

 正在尝试 通过 UART 通信接收数据、您能不能指导 我找到确切的代码我 有一些代码、但它无法 读取电压和电流、请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meron:

    我们在 TMS570LS1224控制器上有电池监控示例项目、但该项目是安全软件的一部分。 可能是此项目需要保密协议才能与客户共享。

    因此、我将与我的内部团队讨论相同的内容。

    同时、能否确认您是否签订了 NDA?

    如果您签订了 NDA、请与我分享该 ID 以验证有效性。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 NDA