This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:输出电容

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290307/tps62a02-output-capacitance

器件型号:TPS62A02

大家好、

 Vout = 0.95V 时、22uF x1输出电容器会发生什么情况? 因为下面推荐使用22uF x2。 L = 0.47 μ H。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hayashi:

    我建议遵循数据表 中针对 LC 组合的建议。 这是因为该器件已经过 表征、验证 和测试、能够针对 数据表中给出的 LC 组合提供最佳性能。  应检查其他组合以确保应用中的环路稳定性、并验证增益裕度和相位裕度是否足够。

    此致、

    费宾