This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653853-Q1:关于保持活动电路

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653854A-Q1, TPS653853A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289268/tps653853-q1-about-keep-alive-circuit

器件型号:TPS653853-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS653853A-Q1、TPS653854A-Q1

大家好、

我向客户提出这项建议、因为以下问题是基于客户询问。

我听说、保持活动电路必须将电源馈送到其内部数字内核。 在我的理解中、只有当该线路包含内部 R 时、大电容才可行。 您能告诉我电路需要 R 的原因吗? (我假设这是为了获得大的 τ。)

在上面的问题中、我想知道在冷启动时哪个内部电路块主要消耗 C_VDD6和 C_VDD6_KEEP_ALIVE 的电容。

此致、

庄司  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shoji-San、

    只需使用 R IN 串联电阻、即可在正常运行期间使降压/升压稳压器的大 C "不可见"。 在正常运行时、VDD6降压-升压转换器具有最大 允许的 CVDD6为47uF。 因此、当该 R=10欧姆时、保持活动的大 C 不会影响  VDD6降压/升压转换器的正常电压调节。

    C_VDD6和 C_VDD6_KEEP_ALIVE 的电流消耗来自转向角监视器的低功耗 SAM 模式。 请参阅数据表"TPS653853A-Q1_TPS653854A-Q1_SLVSF95_Confidential-NDA_Restrictions.pdf"、 图5.26 低功耗 SAM 模式阶段 。 部分中提供了用于确定所需 C_VDD6_KEEPALIVE 的计算示例 6.2.2.1.1 使用低功耗 SAM 模式时 VDD6的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacobus:

    我懂了。

    如果 C_VDD6_KEEP_ALIVE 远远大于计算值、会发生什么情况? 它是否会对系统产生不良影响?

    此致、

    庄司