This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:新配置文件的编程时间

Guru**** 2814425 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287835/lp5813-programming-time-of-new-profile

器件型号:LP5813

您好!

通过 I2C 将新的配置文件编程到 LP5813需要多长时间?

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我不确定您说的 LP5813的新配置文件是什么意思。 请您清楚地描述一下吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:
    我们想要在使用设备期间修改动画。 是否可以加载替代动画或是否需要完整的固件写入?

    此致、
    安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    要更改动画、无论使用的是替代动画还是完整固件、都需要将命令写入内部寄存器以修改动画配置。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    您知道、这大约需要多长时间?

    此致、
    安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    很抱歉给我造成混淆、由于该器件有许多内置寄存器用于控制动画、您能告诉我您想要什么效果吗? 您的命令所需的时间因动画的不同而不同。

    请参考下面的寄存器映射、它是一个 LED 点动画控制的总寄存器映射。 您可以更改 PWM 设置或时间设置以更改动画。 但是您需要发送多少字节由您的动画决定。

    例如、我假设您只想更改 AEU1中的 PWM 设置、这意味着您需要更改 LED_0_AEU1_PWM_1、LED_0_AEU1_PWM_2 、LED_0_AEU1_PWM_3 、LED_0_AEU1_PWM_4 、LED_0_AEU1_PWM_5 。

    然后、您可以按照以下步骤更改动画:

    1) 1)更改 AEU1中的 PWM 设置、这意味着您需要发送至少7字节的命令。

    2) 2)发送 Update_cmd、 这意味着您需要发送3个字节的命令。

    3) 3)发送 Start_cmd、 这意味着您需要发送3个字节的命令。

    总共13个字节、我假设您使用1MHz I2C 接口、因此至少需要104us。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的详细阐述。 我们计划根据用户的动态需求完全交换动画/配色方案。 最糟糕的情况、我们假设要向驾驶员写入一个完整的新动画。 会有多少字节?

    此致、

    安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    1个 LED 点的完整新动画可以是33字节(3字节 Update_cmd、3字节 Start_cmd、27字节、用于从80h~99h 配置完整寄存器)。 因此,如果您想更改所有 LED 点动画,最多12个 LED 点,它可以是27*12+3+3=330字节。

    BR、Jared