This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:可以使用 Application Customization Tool 来配置 TPS25750固件以集成控制 BQ25713B

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25731, TPS25750, BQ25713B, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289915/tps25750-can-tps25750-firmware-be-configured-using-the-application-customization-tool-to-integrately-control-bq25713b

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25713B、BQ25713、 BQ25790、BQ25731

我们产品的主板采用 TPS25750和 BQ25713B 作为电源管理解决方案。  

当我们使用 Application Customization Tool 来配置 PD 控制器时、我们注意到在 Battery Charger Configuration 字段中选择集成的电池充电器不包括 BQ25713B。  我们尝试使用 Application Customization Tool 生成集成 BQ25713的固件以启动 TPS25750和 BQ25713B 的组合、但我们看到 BQ 组件未成功初始化。  

我们后来清楚地了解到、初始化失败是由 BQ25713与 BQ25713B 的 I2C 从器件地址存在差异而导致的、因此 TPS25750程序无法控制 BQ25713B。

我们想知道、TPS25750是否仍可以 与 BQ25713B 集成、它是否可以完全控制 BQ 器件?  即使可以成功集成这两者、我们是否仍可以使用 TPS25750 Application Customization Tool 来配置 TPS25750的固件?

谢谢。

魏婷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    TPS25750的固件仅支持 BQ25790/2、BQ25731和 BQ25713。 任何其他 BQ 器件(例如 BQ25713B)都需要外部主机进行控制。 如果可以更改 BQ 器件地址以匹配 BQ25713 (0x6b)、那么只要寄存器映射相同、就可以使用 BQ25713选项来配置 BQ25713B。 我将把这篇主题转交给 BQ 团队、以便他们对这两种 BQ 器件的异同点进行评论。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ 团队回复:

    BQ25713与 BQ25713B 基本上是相同的器件、具有相同的寄存器映射、只是从器件 I2C 地址不同。 BQ25713具有器件地址6Bh、而 BQ25713B 具有器件地址6Ah。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    通过 Munir 的回复、我们了解到 BQ25713与 BQ25713B 之间的唯一区别是从器件的 I2C 地址。 但我还想进一步询问、我们是否可以通过修改准备写入 TPS25750的补丁捆绑包数据来成功集成 TPS25750和 BQ25713B?

    谢谢。

    此致、

    魏婷