This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SEP:严重故障

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP, TPS7H2201-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282881/tps7h2201-sep-critical-failure

器件型号:TPS7H2201-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H2201-SP

您好!  

我们已在数据处理单元的工程模型主板上使用了样片 TPS7H2201HKR/EM、并将5692-1722001VXC 作为飞行模型的一部分。 最近、我们的一个工程模型在正常操作期间停止工作、我们将问题缩小到了负载开关/电子保险丝。 Vin 为5V、但 Vout 读数为0.4V、电流消耗为0.07A。 其余引脚的读数如下所示。  
该器件对于设计至关重要、我们需要确定故障的路径原因。 我们是否能够将故障器件发送回您进行测试? 到目前为止、我们已使用该器件制造了6个单元、但这是第一次出现故障。 我已经附上了负载开关电路原理图。  

  • 引脚1-4:4.90V
  • 引脚5:0V
  • 引脚6:0.66V
  • 引脚7:0.4V
  • 引脚9:0V
  • 引脚10:0V
  • 引脚11:0V
  • 引脚12:0V
  • 引脚13-16:0.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marcel:

    在进行完整性检查后、我在您的帖子中未看到原理图有任何问题。 我确实提出了几个问题来帮助确定前进的步骤。

    • 您帖子的措辞意味着此电路板运行了一段时间而没有问题、是这样吗?
    • 6在帖子的末尾提到其他单元、它们是否使用了相同的原理图、 它们是否正常工作?
    •  在测试过程中、器件是否暴露在环境条件下? (例如温度、辐射 等)
    • 您是否正在使用 TPS7H2201-SP (陶瓷封装)或 TPS7H2201-SEP (塑料封装)? 文章中的部件号与文章标题不一致。

    在发回任何可能 有缺陷的部件进行故障分析之前、建议对部件进行" A-B-A "交换、将其更换到已知正常的电路板上。 这将确认部件或电路板是否导致问题。  有关该流程的完整说明、以及退货流程的其他指南、请参见第2页 SPRAC01A

    执行" A-B-A "交换后、如果器件不起作用、可 在此处请求客户产品退货。确保选择"Failure Analysis"选项以请求故障 分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    1.是的、这是从2023年1月开始运营的

    2.是的,原理图相同,功能正常

    3、不是

    4.很抱歉让人困惑、请使用  TPS7H2201-SP。 具体来说、这是不工作的 TPS7H2201HKR/EM。  

    是否可以在同一电路板上更换新器件而不是换用 A-B-A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marcel:

    是的、将新器件更换到同一主板上可以验证主板是否不会导致问题。

    如果新器件正常工作、没有问题、请继续提交 客户产品 故障分析申请。

    从电路板上取下器件时、请确保小心操作、以免在拆卸过程中损坏器件。

    请告诉我更换的结果以及您何时提交产品退货、或者您是否有任何其他疑问或问题。

    谢谢!

    Andy Fondaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    听起来不错、谢谢。 TI 是否可以发送替换  TPS7H2201HKR/EM 器件? 我昨天提交了一个样品请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    器件退回 TI 后、如果确认故障是由不合格器件导致的、TI 可在此时提供更换或信用。

    关于您的样片申请、很遗憾、TI 并未广泛提供适用于航天产品的免费样片、但我们的业务团队会审核您的申请。

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、

    Andy Fondaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    我们用新的部件替换了该部件、系统就能正常工作。 您能否为我们发送一个标签、以便配送不合格器件?

    此致!

    马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    我很高兴听到您的系统正在使用安装的新设备。

    请使用 TI 客户退货页面 (此处链接) 并填写表格来启动退货流程。 请确保选择"故障分析"、以便我们可以确认不合格器件。

    谢谢。

    Andy Fondaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy、我提交了表单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel、

    请继续按照客户故障分析流程对该器件进行故障分析。

    我现在将关闭该主题帖、但如果需要、您仍可以响应重新打开它。

    谢谢!

    Andy Fondaw