在启动电池管理系统时、我正在测量 CHG FET 两端的电压、而没有像我预期的那样测量 DSG 上的电压。 在启用 FET 后启动 BQ Studio 软件时、我会看到设置了这些寄存器:
我的系统电路基于 bq76942EVM 电路的8节串联配置、其中包含多个并联 FET 电路、以及用于系统 CHG 和 DSG 的电流环路(通过 BQ769x2电池监测器参考多个 FET)。
FET 使能引脚似乎正常切换、但 CHG 和 DSG 永久关闭、我似乎无法通过软件对其进行任何处理。 我想知道寄存器中是否存在如图所示设置为高电平的明显问题、可能会触发我不知道的故障。 我注意到无论这是否限制了芯片的功能、SD_CMD 都一直处于高电平?
任何建议都很好。