This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:输入较低限制条件下的产品建议

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290085/tps2595-enter-product-recommendations-with-lower-restrictions

器件型号:TPS2595

您好!

我有一位客户之前使用过 TPS2595、但现在希望将电流限制在1.5A 左右、电压介于0.8-8V 之间。 是否推荐了任何合适的过压保护芯片?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    TI 的电子保险丝产品系列没有任何输入电压值如此低(0.8V)的器件。 您仍可以实现过压保护和限流、但您将无法使用欠压保护、还必须以其他方式触发使能、因为使用电源中的电阻分压器的常规方法不会在低电压下触发使能引脚。  

    根据客户对 TPS2595的经验、您可以尝试将 TPS2595x3型号实施为:提供 OVLO 引脚以设置过压电平。   

    此致、

    阿鲁什