This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:压摆率检测错误?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288439/ucc256403-wrong-slew-rate-detection

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC256402

您好、TI 团队:

我在使用 UCC256403时遇到奇怪的问题。

我已经在我们的一些设计中使用过 UCC256403和 UCC256402、我对它们的性能感到非常满意;这是我第一次看到这样的器件。

它用于以+/-425V 电压提供分离轨输出并通过420V PFC 供电的1500W LLC 电源; 附加了原理图和设计电子表格

e2e.ti.com/.../2210.schematics.pdf

e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0-_2D00_-TEST.xlsx

在软启动阶段、一切看起来都很好(可能频率有点过低、但这不是主要问题)、但在空载和中等负载(200W)下、ZVS 丢失、自适应死区时间似乎不能正常运行。 负载高于1000W 时情况趋于改善、但仍不完美。

在以下范围图中:

黄色:VGS LS FET

绿色:VDS LS FET

蓝色:引脚6 (ISNS)上的信号

完全软启动阶段                                     软启动的第一个周期                               在软启动过程中

   无加载突发数据包                                  200W 负载

请注意:这些测量 是绕过 PFC 以及使用400W 电源在400V 电压下为 LLC 供电而执行的。 因此、PFC 电压会略微下降至  

此电压的一半。 当 PFC 运行(420V)和市电供电时、情况非常类似、且 PFC 电压不会显著下降。

死区时间似乎过长、因此 ZVS 丢失;我怀疑这里的压摆率检测无法正常工作...

能否提供有关压摆率检测的更多信息? 数据表中指示运行电压介于0.1至50V/秒之间是、但  

我应该在多高的 VDS 电压下检查它?  接近0V (和接近400V)时、由于 FET Coss 的非线性增加、压摆率会大幅降低。

-该行为是否可以与反馈回路相关,因为在软启动中工作正常? 我对它的稳定性不是100%肯定的。  

-这是否与磁化电感过高(105uH)有关、从而降低低功耗下 Coss 放电的可用电流?

- RC 缓冲器是否放置在 FET (220pF+2.2R)上,使情况恶化? 如果我删除它们、问题仍然存在、但波形 看起来有点不同。

- HS 引脚接收到的一些噪声是否会影响转换率检测?如果是、如何正确滤除?

非常感谢您的回答

此致

马尔科·格里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您可以清楚地看到、 在高侧关断期间谐振回路中没有足够的能量将开关节点电压轨移至轨。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikanta:

    感谢您的答复。 我认为根本原因是转换器的电容过大。

    我测得的主要参考值大约为3000pF ... 通过将其包含在仿真中、我获得了非常相似的

    波形。 我将使用另一种方法对变压器重新缠绕、以尽可能减小电容。

    总之、通过增加实际变压器上的磁化电感(从105uH 降低到约50uH)、

    铁氧体之间的气隙似乎可以解决这个问题。

    非常感谢

    此致

    马尔科·格里