This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:断电序列

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289942/tps51206-power-off-sequence

器件型号:TPS51206

大家好、

根据数据表中的断电顺序、VLDOIN 应该在 VDD 之前斜降。
然而、客户系统在 VLDOIN (1.2V)斜降之前 VDD (3.3V)斜降。
没问题吧?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    在您分享的图片中、它指出 VDD、S3和 S5都可以在 VLDOIN 和 VDDQSNS 之前断电、因此在本例中我不会看到客户应用有问题。

    此致、

    詹姆斯