This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:是否可在 IN 禁用时应用 EN/UVLO 引脚?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288590/tps25944a-en-uvlo-pin-can-be-applied-while-in-is-disabled

器件型号:TPS25944A

您好、专家!

我的客户希望分离 IN (5V)和 EN/UVLO (3.3V)的电源轨。 在 IN 未供电时、是否可以向 EN/UVLO 引脚施加电压?

此致、

内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、内越

    感谢您的联系。 我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、内越

    可以。 当 IN 不存在时、可以单独在 EN 上施加电压。

    此致

    G·库纳尔