您好、先生/女士:
我们正在使用 BQ25886测试源代码资质审核。
但当电池电压低于3.8V 且输入源为5V/0.5A 时。
~电压会下降并低于3.8V、输入灌电流约为700 μ A 800mA。
此时、BQ25886无法进入充电阶段、STAT 引脚会闪烁。
当电池电压超过3.8V 时、输入电压和电流波形将变成下图。
此时 BQ25886正常进入充电阶段。
我们的原理图如下所示、在本测试中、VSYS 没有负载。
请告知我们为什么灌电流超过30mA (数据表中的 Ipoorsrc 典型值为30mA)?
如何改善评分较差的放射源检定通过率?
期待您的反馈。
非常感谢。