This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16301Q2:CSD16301Q2的测试报告

Guru**** 2382080 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288667/csd16301q2-the-testing-report-for-csd16301q2

器件型号:CSD16301Q2

您好!

以下参数测试报告中是否有关于 CSD16301Q2的任何测试报告、谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    感谢您关注 TI FET。 TI 在 ATE 上100%量产测试了这些参数。 我们通常不会分享生产测试结果。 您能解释一下客户为什么需要这些信息吗?

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户反馈我们的包装对于 ATE 来说是小的,所以 Theny 需要这个参数测试报告给 认证,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    正如我在之前的响应中所说的、该器件在 ATE 上经过了100%测试。 尽管该器件采用小型封装、但在工厂中仍有操作器和接触器来测试该器件。 TI 在量产中测试了比这更小的器件。 客户可以通过以下链接查看此器件的质量和可靠性数据。 除此之外、我没有可以分享的测试数据。

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=CSD16301Q2

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这是很好的,我们将反馈给我们的结束 cussotmer 此信息,感谢您的友好支持。