This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在对采用 VSON 或 SOT-23-THN 封装的 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652进行布局时、如何分离 GND?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655, TPS923652, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289166/faq-how-can-i-separate-the-gnd-when-doing-layout-for-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652-in-vson-or-sot-23-thn-package

主题中讨论的其他器件:TPS923652TPS923653、TPS923654、TPS923655

在对采用 VSON 或 SOT-23-THN 封装的 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652进行布局时、如何分离 AGND 和 PGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要 在 VSON 或 SOT-23-THN 封装中分离 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的 AGND 和 PGND、请参阅以下布局示例及其对应的 VSON 封装电路。  SOT-23-THN 封装的布局将与之类似。


    升压连接:


    降压/升压连接: