您好!
我正在探索使用 BQ24295作为单节锂离子电池供电设备的电池充电器/升压转换器组合的可能性。 据我所知、这是 IT 部门的主要应用之一、但我希望检查它是否符合我的标准/预期操作。
- 应该在连接 USB 电源时为锂离子电池充电、同时还为系统的其余部分提供~5V 输出
- 在没有 USB 电源断开时、IC 应无缝切换、以便为使用电池的系统提供5V 电压
我还有其他一些更具体的引脚问题;
- 对于如何使用 OTG 引脚、我有点困惑。 我认为应将其拉高以在 USB 电源断开时启用 PMID 输出的想法是否正确? 如果是、应将其连接到何处以确保该过程自动进行? sys? 电池?
- 连接到 TS 引脚的热电阻器是否可以是锂离子电池的 NTC 热敏电阻?
最后、我希望将电量监测计与充电器一起用于跟踪电池充电状态。 如果我想 在充电器和电池之间使用 BQ27220YZFR、是否需要考虑任何因素? 这似乎可能有其自己的 NTC 热敏电阻连接、是否应使用它来代替上述 TS 引脚上的连接?
如果有其他单片器件(大约相同的组合成本)可以进行充电、升压和监控、那么我也很乐意了解这些器件。
谢谢。
克雷格