This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:I2C 地址选择:3位是否可用?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287676/tps65987d-i2c-address-selection-is-3bit-available

器件型号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他器件:TPS65988TPS65987

大家好、

表8-2展示了为 I2C_ADDR_decode 分配的3位。

但是同时、表8-4中的 I2C_ADDR_DECOD 只使用2位、而分配的是3位。

有没有任何方法可以将3位用于 I2C_ADDR_decode

 

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    附加位用于在设置其他连接的器件时区分不同的配置。

    谢谢。

    Matt Schafer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢你的答复,但我仍然不清楚。  

    您的答案看起来像是显示 I2C_ADDR_decode 的2LSB。

    我问的是如何使用  I2C_ADDR_decode 的 MSB。

    数据表中是否有关于此位的任何解释? 还是应该固定为0?

    同时、我找到了  TPS65987和 TPS65988 USB 电力输送控制器硬件设计指南应用手册

    4~7的表1-2显示了 I2C1的 Δ I。 但我不明白为什么 Port 2 用于 I2C 1

    此致、

    太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    我正在我的团队中的另一位应用工程师环路中提供更详细的答案。 会有一个回应为你明天。

    谢谢。

    Matt Schafer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shota-San:  

    MSB 位表明它始终固定为0。  

    同时、我找到了  TPS65987和 TPS65988 USB 电力输送控制器硬件设计指南应用手册

    4~7的表1-2显示了 I2C1的 Δ I。 但我不明白为什么 Port 2 用于 I2C 1

    [/报价]

    端口2用于 TPS65988的第二个 Type-C 端口、EC 可以通过相同的 I2C 引脚(在本例中为 I2C1)访问两个端口信息。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    感谢您的答复。 我了解 MSB 位用于 TPS65988的第二个端口。

    最佳