This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何将 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652从关断状态快速转换为灵活的调光模式?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655, TPS923652, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289153/faq-how-to-get-a-quick-transition-of-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652-from-shutdown-into-flexible-dimming-mode

主题中讨论的其他器件:TPS923652TPS923653、TPS923654、TPS923655

我想选通 LED 电流、输出接近方波形的电流输出。  我不希望软启动影响我的输出电流。  如何将 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652从关断状态快速转换为灵活的调光模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652实现了软启动功能、以避免启动期间的浪涌电流。 在灵活的调光模式下、如果您不希望软启动影响电感器电流(该电感器电流随后被定期滤波成输出电流)、则应在软启动结束后输入您的 EN/PWM 信号。 有一种方法可以加速软启动过程、我们将在下文中介绍。

    在从关断模式转换到灵活调光模式期间、该器件将经历两个步骤。

    首先、您需要遵循    数据表中第8.3.4节和图8-2中显示的启动顺序、这样该器件就为调光模式选择("调光模式开始"=高电平)做好了准备。 该步骤无法加速。

    其次、通常您需要让器件有时间识别和选择灵活的调光模式、使 ADIM/HD 引脚=高电平至少持续1.5us。 然后、该器件将经过软启动时间、 让基准电压 V_REF 上升到目标值。 可按照以下方法加速此步骤:

    • 当该器件准备好进行调光模式选择后、您需要向 ADIM/HD 引脚输入1.5%占空比、10kHz PWM 并持续至少4个周期。 然后软启动将结束、该器件将准备好获取 ADIM/HD 和 EN/PWM 输入。 请参阅下图以了解图示。