This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:CAN't 通过 SET1禁用 WDO

Guru**** 2517110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289216/tps3852-q1-can-t-disable-wdo-through-set1

器件型号:TPS3852-Q1

大家好、

我的客户发现、当他们将 SET1引脚下拉至 GND 时、WDO/仍然有输出、与以下波形不匹配。

仅当重新启动器件(先关闭电源、然后打开电源)时、才能关闭 WDO/。

客户的波形。

支持需要:

您能帮助解释一下该行为吗?

如何禁用 WDO 输出?

BRS、

霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    这是意外行为。 由于当将 SET1接地时、电压将超过(0.25V)的低电平输入电压、一旦完成、WDO 将保持高电平。 我已经在实验室中对此进行了测试、以便验证操作是否正常、如下面的屏幕截图所示。 您愿意分享您的原理图吗?

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的测试。

    请帮助查看 sch.

    BRS、

    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    我已经查看了您的原理图、看上去一切正常。 我已重新创建您的原理图并在实验室中对其进行了测试、这样便 可确保器件正常运行、如下面的屏幕截图所示。 您是否有任何其他可以测试的 TPS3852-Q1 IC? (我认为此器件的 SET1引脚上可能会有一些器件损坏、但如果您的结果跨多个 IC 复制、则会指示其他情况)。

    谢谢。
    约书亚