请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65261 大家好、
热仿真时考虑的因素。 使用不带散热器的 IC。 我们得到以下值
1、电路板温度:91.3°C
2.外壳温度:91.493°C
3.结温:91.934°C
结温通过了。
但工作温度显示为

这样可以吗? 我们是否需要考虑外壳的工作温度 Ta?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
热仿真时考虑的因素。 使用不带散热器的 IC。 我们得到以下值
1、电路板温度:91.3°C
2.外壳温度:91.493°C
3.结温:91.934°C
结温通过了。
但工作温度显示为

这样可以吗? 我们是否需要考虑外壳的工作温度 Ta?