This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:连续过流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284125/tps25221-continuous-over-current

器件型号:TPS25221

您好

我们在我们的一个应用中使用 TPS25221。 我们使用的限流电阻器为200K、对应于275 mA 电流限制。 我连接了一个1A 负载和一个1欧姆的检测电阻、并测量了该1欧姆负载上的电压。 请查看随附的波形。 为什么电流会周期性地下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达塔·普拉萨德·蒂亚加拉詹、

    让我尝试使用我们的 EVM 复制此案例、并在本周提供您的反馈。 谢谢你。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达塔·普拉萨德·蒂亚加拉詹、

    我使用我们的 EVM 进行测试、遗憾的是、我无法重现您的现象(由于高温、我们会降低接地速度)、您能否测量 VIN 波形并将您的原理图分享给我? 谢谢你。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我没看到您的回复。 让我获取波形并将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、期待您的最新动态。