This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:关于 WEBENCH 参考电路的电容器直流偏置

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289843/tps62933-regarding-capacitor-dc-bias-of-webench-reference-circuit

器件型号:TPS62933

我叫 ODA。 我有一个关于 TPS62933的 WEBENCH 结果的问题。

当在 Vin=24V、Vout=12V 且 Iout=0.4A 的条件下运行 WEBENCH 时、建议输出电容器的值为47uF。 查看"Bill of Materials"选项卡、可以看到元件是"GRM32ER61C476KE15L"、在12V 时该直流偏置为-77.5%、实际电容约为10.6uF。 我是否必须使用考虑直流偏置的常规电容(例如、并联10uF、使包括直流偏置在内的47uF 电容)? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA、

    请参阅数据表中的表10-2、该表使用了有效 Cout。