This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052将如何从关断模式转变为 PWM 调光模式?

Guru**** 2638525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922054, TPS922052, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289855/faq-how-will-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052-transform-from-shutdown-into-pwm-dimming-mode

主题中讨论的其他器件:TPS922052TPS922055、TPS922054、TPS922053

我想选通 LED 电流、输出接近方波形的电流输出。  我不希望软启动影响输出电流、因此我需要知道软启动何时结束、然后我将输入我的 EN/PWM 信号。 是否有关于 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052从关断模式转换到 PWM 调光模式的任何说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052实现了软启动功能、以避免启动期间的浪涌电流。 在 PWM 调光模式下、如果您不希望软启动影响电感器电流(随后进行滤波、使其成为输出电流)、则应在软启动结束后输入 EN/PWM 信号。

    在从关断模式转换到 PWM 调光模式期间、该器件将经历两个步骤。

    首先、您需要遵循    数据表中第8.3.4节和图8-2中显示的启动顺序、这样该器件就为调光模式选择("调光模式开始"=高电平)做好了准备。

    其次、器件将 经过软启动时间(约6ms)以 使基准电压 V_REF 上升到目标值。 在该软启动周期内、可以向 EN/PWM 引脚输入脉冲、但由于参考电压 V_REF 仍在上升、电感器电流不会像预期的那样呈方波形。

    软启动结束时、可以输入 EN/PWM 信号、电感器电流波形 几乎为方波。  您可以参阅下图以了解图示。