请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25882 团队好、 充电 在使用充电 BQ25882时突然停止工作、客户检查并发现 TS_ADC 的 REG 变为0、但 TS 引脚的电压没有明显下降。 您可以帮助分析这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Bill、根据最新反馈、他们发现这是由于 I2C 通信故障所致。 他们在使用 TPS25883的另一个项目中遇到了类似的问题、解决方法是在 I2C 总线中使用10 pF 电容。 使用 TSP25882的项目有相同的修复方法。 但这个问题仍然存在。 客户发现、在提高 I2C 驱动能力或降低 I2C 通信速率时、该问题仍然存在。 但是、当将充电电流从1A 降至0.5A 时、则不存在问题。 您可以帮助分析此问题的可能原因吗? 如果可能、我会尽量索要他们的原理图。