This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746EVM-047:程序化合物失败、出现1711

Guru**** 2558510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, EV2400, BQ27Z746EVM-047, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288115/bq27z746evm-047-program-chemistry-failed-with-1711

器件型号:BQ27Z746EVM-047
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746EV2400BQSTUDIO

我正在尝试使用 ID 为2085 (Samsung INR18650-30Q)的 Battery Management Studio 1.3.123 (EV2400 FW 0.32)将 Chemistry 编程到 BQ27Z746中。

我正在 BQ27Z746EVM-047上尝试该功能

器件型号:0x1746

硬件版本:0xA1

FW 版本:0x0102

固件构建:0x000F

我正在得到一个对话说:化学编程失败! 错误代码= 1711。

状态栏显示:Chemistry programming Error:file containing Qmax inquil not found (未找到 QMax 不合格电压的文件)。

我的 ChemVersion.txt 是1057、尽管 Battery Management Studio 在"Chemistry Programming"选项卡上显示"Chemistry Version":639。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian:  

    我建议 在此处下载化学物质更新程序的最新版本(v1059)。 下载 zip 文件后、您将需要按照以下步骤操作、以确保更新 bqStudio 中的 chemID 库。  

    1. 导航到 v1059 zip 文件中的"Chemistry"文件夹、并复制此文件夹中的所有内容。  
    2. 然后导航至您计算机上下载 bqStudio 的位置。  
    3. 导航至 bqStudio 文件夹内的"chemisty"文件夹、并将您复制的内容粘贴到此处。

    如果之后仍有问题、敬请告知。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    非常感谢您的答复。 不幸的是、问题仍然存在。 我还反复检查了是否从我将化学文件粘贴到的父文件夹中运行的 bqsbb.exe 流程确实正确。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian:  

    您能否确保您的电压高于闪存更新电压。 如果它低于闪存更新电压、则 这将阻止您将化学成分编程到电量监测计中。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    似乎正常:有效更新电压设置为2100mV、电芯电压为3440mV

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个屏幕截图可能有助于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian:  

    这里一切看起来都很好。 化学物质更新程序文件 加载到 bqStudio 似乎有问题。 我建议 从 bqStudio 从"化学"文件夹中删除所有文件、然后从 TI.com 重新下载化学更新程序的最新版本、然后重新复制这些文件并粘贴到 bqStudio 的"化学"文件夹中。 以下是您应复制到"chemisty"文件夹中的所有文件的图像。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我向前迈进了一步。 该应用程序现在报告的是 Chemistry 版本1059。

    现在,当编程选择的化学 ID 2085后,我在短时间后收到以下错误:"错误代码1801。" 状态栏中显示:"从器件读取的 MAC 响应的前两个字节与发送的 MAC 命令不匹配。" 另请参阅所附的屏幕截图。

    有趣:我运行命令 Chem_ID 并得到0x2085作为结果。

    现在我感到困惑。 运行是否正常、或者运行是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian:  

    您能否与我分享您正在将 chemID 编程到电量监测计上的过程。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我现在可以成功地编程化学!

    问题必须出现在安装目录中的某个位置。 删除了 Chemistry 文件夹中的文件并添加了新副本的指针使我尝试卸载、也手动完全删除 Battery Management Studio 的整个安装目录并从新安装开始。 我想这种安装是因为几年前安装的一些旧版本造成的。

    最后回答您的问题:我刚刚遵循了评估板用户指南 SLUUCH4A 中的过程步骤。

    此致、
    弗洛里