This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:3.3V 输出所需的原理图参考或相同的任何开发板参考电路

Guru**** 2537990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289747/lm5180-q1-required-schematic-reference-for-3-3v-output-or-any-development-board-circuit-reference-for-the-same

器件型号:LM5180-Q1

我计划使用 LM5180QNGURQ1实现3.3V 输出。 我使用了 Webench 设计器并创建了参考原理图。

我的主要问题是、我 根据提供的规格选择了隔离变压器 T1 = ZB1050-AE 作为器件型号。

我想知道 T1组件是否正常?

请支持、我们需要发布物料清单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您分享原理图。 请向我们发送您的负载条件(VIN/IOUT VOUT、IIN/IOUT)、以便我们能够更好地为您提供帮助。 如果您还想自行检查、可使用产品页面上提供的易于使用的快速入门计算器。 为方便起见、我在这里提供了链接。

    谢谢!

    约书亚奥地利