This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:DRV0006A 封装图缺失尺寸

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ294502, TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288485/tps7b81-q1-package-drawing-for-drv0006a-missing-dimensions

器件型号:TPS7B81-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ294502

由 TPS7B81-Q1、BQ294502等使用  我可以从器件数据表中获取数据、但 DRV 6的通用封装图中没有这些数据。

www.ti.com/.../mpds216e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGZ0048B 的封装图有同样的问题:

    www.ti.com/.../mpqf123f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我认为这样做的原因是、对于带有散热焊盘的器件、散热焊盘的尺寸可能会略有不同、具体取决于器件来自哪个组装/测试场所。 因此、虽然所有 DRV 封装都是6引脚 SON 封装、且具有相同的引脚间距和封装外形、但例如、TPS7B8150QDRVRQ1来自一个组装/测试基地、而 TI 的 DRV 封装中还有其他产品可能来自另一个组装/测试基地、其散热焊盘尺寸略有不同。

    因此、对于 TI 采用此封装的所有器件、"DRV"并不是一个"一体适用型"的区分。 因此、正如您所注意到的、可以在相应的数据表中找到特定的封装技术图。

    请注意、这些散热焊盘尺寸 的变化足够小、因此 DRV 6引脚封装内的所有器件都被视为封装兼容。

    我以 DRV 为例介绍了该信息、但对于带散热焊盘的其他封装也是如此。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。