请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 专家、您好!
能否知道我们是否有 UCD90320裕度测试结果来展示裕度测试的准确程度? 例如、当裕度高为4%时、这意味着裕度高为3.432V。 理想情况下、Vout 读数为3.432V。 他们想知道 EVM 或 IC 本身的区别。 您可以在裕度测试期间查看该精度结果吗? 非常感谢!
此致、
安连
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.