This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895充电完成中断

Guru**** 2513405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289040/bq25895-bq25895-charge-complete-interrupts

器件型号:BQ25895

您好!  

我注意到、当我的电池朝向 chargeTerminationVoltage 达到150-200mV 时、我每~40ms 获得一次中断、没有故障(故障寄存器读数为0)。  
我假设这告诉我充电已完成、但空载电池电压仍然没有达到目标。  
我已经尝试提高充电电压限值、但仍然得到恒定的中断

> bq
温度:24.080139
VBUS:5.100000
VBAT:4.104000
ICHG:0.000000
VBUS 状态:5
ichg stat:0
VSYS 状态:0
温度等级:0
CHG 故障:0
getMinVbus:4.700000
getBatLoad:0
getChargeEnable:0
FastChargeCurrentLimit:0.960000
InputCurrentLimit:0.400000
PreChargeCurrentLimit:0.128000
终止电流限制:0.256000
ChargeVoltageLimit:4.208000

查看中断源、消除过程显示充电完成-  
•识别 USB/适配器源(通过 PSEL 或 DPDM 检测、使用 OTG 引脚)
•检测到良好的输入源
–VBUS 高于电池电压(未处于睡眠状态)
–VBUS 低于 VACOV 阈值
–施加 IBASRC (典型30 mA)电流时、VBUS 高于 VVBUSMIN (典型值3.8V)(不是不良源)
•已删除输入
•充电完成
•REG0C 中的任何故障事件

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进-  
    将  ChargeVoltageLimit 更改为4.3V 无帮助
    将 ChargeVoltageLimit 更改为4.4V 表示再次为其充电。  

    我想我只看到有源充电电压让我在实际电池电压(未充电)达到阈值之前将电池关闭。  

    充电时、是否常见向目标电压添加100mV 左右的电压?

    ESP > bq
    温度:22.910065
    VBUS:5.000000
    VBAT:4.404000
    ichg:0.300000
    VBUS 状态:5
    ichg stat:2
    VSYS 状态:0
    温度等级:0
    CHG 故障:0
    getMinVbus:4.900000
    getBatLoad:0
    getChargeEnable:1
    FastChargeCurrentLimit:0.960000
    InputCurrentLimit:0.400000
    PreChargeCurrentLimit:0.128000
    终止电流限制:0.256000
    ChargeVoltageLimit:4.400000

    还没有看到任何中断。 Ichg 按预期下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    为了确认中断是否与充电终止相关、您能否确认 CHRG_STAT (REG0B 位4:3)是否在快速充电和充电终止状态之间变化?  

    参考您提供的第一组状态、您能否确认"ichg stat"是否映射到 CHRG_STAT? 我有一些困惑,因为它似乎也没有启用充电(getchargeEnable:0)。  

    在实际电池电压(未充电)达到阈值之前</quote]

    该观察结果还可能与 PCB 上 BAT 引脚和实际电池端子之间的压降有关。 存在充电电流时将出现压降、但当 ICHG = 0A 时不再观察到压降。 请注意、BQ25895只能测量 bat 引脚的电池电压、而不能测量真实的电池端子电压。   

    充电时是否常见向目标电压添加100mV 左右的电压?

    我们有一些客户在这样做、但我建议您咨询电池制造商、了解将电池充电至更高电压的潜在副作用。  

    此致、

    加勒特  

    [/quote]