This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:在引脚控制上

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289470/lm3644-on-the-control-of-pins

器件型号:LM3644

关于 LM3644YFFR LED 驱动器、您想确认是否可以将我们的主控制单元与 B2/C3/D2引脚断开、

完全使用 I2C 进行控制呢?

该规范规定 LM3644的功能由 I2C 兼容接口控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、HWEN 引脚需要为高电平才能启用器件、因此 C2不能断开。

    但 B2/C3/D2可以断开。

    谢谢!

    BRS、

    伊夫·李