This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:输出电压0.925V

Guru**** 2815365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289775/tpsm41625-output-voltage-0-925v

器件型号:TPSM41625

您好!

我想将其用于标称电压为0.925V 的应用。  输出电压 范围为 0.9V (最小值)至0.95V (最大值)。 Rvsel 中应使用的电阻值应该是多少。 与数据表中相同、在0.9和0.95条件下给出、不提供0.925V。 或者说明一下内部结构以便我可以进行计算。

谢谢。
安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!  

    为了设置 Vout、我们需要2个电阻器 Rvsel、    数据表的"7.3.1设置输出电压"部分中说明了这些电阻器的 RADJ 选择  

    https://www.ti.com/lit/gpn/tpsm41625

    下面的 示例显示了如何计算 Vout = 0.925V 时的电阻值  

    首先根据 表7-1中的 Rvsel 选择内部基准电压(= 0.9V 意味着 Rvsel= 51.1千欧)该电阻器连接在 VSEL 引脚和 Vref 之间。  

    2.如果 Vout>RADJ Vref 、计算 RS +引脚和 VOUT 之间连接的 RADJ 如下所示

          RADJ=[(输出电压/ Vref)-1](千欧)   

          RADJ=[(0.925/0.9)-1]kohm=0.0277千欧

    3.  

    谢谢!

    救世主