启用运输模式后、是否可以通过任何方法将 BAT 引脚上的电压更快地变为0V?
目前、在启用运输模式后大约保持了1.29V、释放电量非常慢。
如果有推荐的方法来加快下降时间、例如在 FET 周围添加元件以进行运输、请告知我们。
(我已启用禁用10s SDRV 延迟、因此我知道在进入运输模式设置后电压会立即下降)。
测量波形 
寄存器值 
原理图 
此致、
香川市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 JEF-SAN:
客户的问题。
1)
VBUS 线路(下面的红框)是否消耗了电流?
我想知道的是在存在 VBUS 输入的情况下不充电(例如充满电状态)时从电池线路消耗的电流。
我想知道 BQ25798未充电时的微小电流消耗使电池容量减小了多少。 
2)
如果 TRECHG_1:0=2h (1024ms)、那么除非电池电压保持低于再充电阈值至少1024ms、否则不启动再充电是否正确?
如果降低该值有任何不利影响、请告知我们。
橙色为当前设置值。

此致、
香川市
尊敬的 JEF-SAN:
您能否测量电流消耗值以供参考?
根据我们的测量结果、充满电时电池线路的平均0.5mA 消耗量。
请检查工作台上的电流消耗值是否相同。
测量条件与我之前介绍的相同。 (VBUS=12V 输入、VBAT=7.2V)
寄存器值作为单独的文件附加。
e2e.ti.com/.../BQ25798_5F00_Register-setting-values_5F00_20231106.txt
此致、
香川市