This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:寿命数据块规格0x0060 ~ 0x0066

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289612/bq78350-device-fw-lifetime-data-block-specifications-0x0060-0x0066

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW

您好!

我们正在设计一种从 bq78350-R2电量监测计中检索和显示寿命时间数据块的应用。

我们发现与 MAC 命令0x0060 ~ 0x0066返回的寿命数据块的安全格式存在一些不一致:
- 0x0060、0x0061和0x0063:电池电压和电流在2字节 LSB-MSB 上返回
-通过试错,我们了解到0x0064以2字节 MSB-LSB 返回各种时间
-在0x0066中,我们注意到"CB 时间单元1~15"完全在该位置,但他们开始2字节后的序列指示的技术参考。

我们不确定是否与技术参考的规格存在其他差异、因此我们更希望您了解是否有一些关于寿命数据 bock 命令返回的确切数据的文档

提前感谢

彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对0x0066命令进行了更深入的逆向工程。

    我的电池组只有 8节电池、因此我在"寿命-电池平衡"DF 中为8节电池输入了虚假数据。
    复位后、我发现 CB 时间以奇数位置返回、与 TechRef 中指示的不同。

    为了社区的利益、我注意到:"CB 时间单元2 "位于字节 n.18中、而"CB 时间单元1 "位于字节19中、依此类推。
    请参阅从0x0066输出获取的以下序列:

    66 00 F9 03 FA 03 F5 01 F6 01 59 02 5A 02 00 02 00 0B 07 06 09 08 0B 0A 0D 0C 00 00 00 00 00 00 00 08
          OTF OTF   VCT FCC   关闭    C2 C1 C4 C3 C6 C5 C8 C7                     C15
    字节
     0 1 2 3 4    6    8   10   12      15      18 19 20 21 22 23 24 25

    最好有一份正式的最新文件。

    提前感谢

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    看起来电量监测计可能会以小端字节序格式返回 CB 时间内每个2字节段的数据。 我将仔细看一下、看看这是否在预期范围内。

    此致、

    怀亚特·凯勒