This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1585A:您能否确认 LMS1585AISX-3.3/NO 是无铅产品?

Guru**** 2592520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289265/lms1585a-can-you-confirm-whether-lms1585aisx-3-3-no-is-a-pb-free-product

器件型号:LMS1585A

您好、TI 专家

器件型号末尾的 NO 和 NOPB 之间的差异是否等于无铅的差异?
-否:非无铅
- NOPB:无铅

客户正在寻求使用 LMS1585AISX-3.3/NO (500/大 T&R)、如果该产品不是无铅的、则他们打算使用标记为"NOPB"的产品。

然而、只有 LMS1585AIS-3.3/NOPB (40/管)产品可用、而且没有大型 T&R 产品。

如果我们参考数据表、会发现 LMS1585AISX-3.3/NO 以 RoHS 豁免和绿色环保的形式列出。 我们能否确认这是否与 NOPB 等效于"无铅"吗?
您能否确认 LMS1585AISX-3.3/NO 是无铅产品?

除了包装数量外、LMS1585AISX-3.3/NO 和 LMS1585AIS-3.3/NOPB 之间有何差异? (NO 和 NOPB)

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    "否"和"NOPB"均表示可订购器件型号(OPN)为无铅器件。  LMS1585AISX-3.3/NO 自2003年7月起一直采用无铅设计。

     正如您所指出的、LMS1585AISX-3.3/NO 和 LMS1585AIS-3.3/NOPB 之间的唯一区别是打包。  LMS1585AISX-3.3/NO 以500件卷带形式提供、而  LMS1585AIS-3.3/NOPB 以45件管形式提供。

    此致、

    凯尔西