This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:组合(OR-ing)输出

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288801/tps65320d-q1-combining-or-ing-outputs

器件型号:TPS65320D-Q1

您好的团队

您能否仔细阅读我的客户的 问题、并评论组合输出的可能性

根据我的理解、他们希望对同一个电源轨使用降压和 LDO、并基本上在系统进入睡眠模式时关闭降压。

我可以想象它们可以将输出一起(二极管)进行 OR-ing、但不能直接将其短接

客户:

在您的网站上找到了这个有趣的 PMIC (TPS65320D-Q1)。

我有几个问题、

  1. 是否可以将 PMIC 的输出(降压稳压器和 LDO)短接在一起? 这样、当我们的系统处于正常模式时、我们将使用 Buck、而当我们处于睡眠模式时、我们将由 LDO 提供、以改善睡眠电流。

谢谢!

 

此致

Dierk Bronner |高级 FAE 汽车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dierk:

    我认为这应该可以实现、因为您描述的是在或输出中使用二极管、但我们不知道有人尝试这样的操作、因此我建议他们在 EVM 上进行测试。 由于降压输出路径中将有一个二极管、他们可能需要考虑这一点、因为这可能会在输出电容器和负载之间增加额外的电感。

    此致、

    马特