This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952预放电和放电 MOS 二极管功能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289167/bq76952-bq76952-pre-discharge-and-discharge-mos-diode-function

器件型号:BQ76952

您好

该客户设计采用 BQ76952、 不执行预放电时一些机器的预放电 MOS 的 GS 引脚似乎有1.5V 的电压、导致预放电 MOS 导通。

移除 上图红色标记中的齐纳二极管、它将恢复正常(移除后、焊接移除的齐纳二极管背面也将恢复正常)。

据判断、齐纳二极管的反向漏电流在使用过程中会缓慢增加。 它变大并导致出现这种情况(使用万用表测试齐纳二极管、它是正常的且不会损坏);

我想知道红色标记的二极管的功能,可以将它们移除吗?

另一个问题是如何设置屏幕截图中标记的元件的电阻?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您可以尝试移除齐纳二极管或寻找漏电流足够低而无法启用 FET 的替换器件。

    关于如何设置您所指示的电阻器值、我们没有任何严格的指导原则。 挑选元件值时的主要考虑因素是 FET 需要关断的速度、以及寄生效应在什么时候成为问题。 为 多个 FET应用手册更详细地介绍了这些电路的工作原理。

    此致、

    马克斯·韦博肯