This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45EVM:请帮助检查设计并分析高功率耗散的原因

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278417/tps272c45evm-please-help-to-check-the-design-and-analyze-the-reason-of-the-high-power-dissipation

器件型号:TPS272C45EVM
主题中讨论的其他器件:LM5145TPS272C45

尊敬的供应商:

对于高侧开关 TPS272C45D、在进入待机模式时可能导致0.24W 的功率耗散。 我们测量 GDN 引脚的电压,有0.735V 电压。 这是有点奇怪的。 我们希望 在进入待机模式时降低 IC 的功耗。 请查看原理图是否存在错误 、并帮助分析高功率耗散的原因!  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以通过移除 R815来降低功耗。 不需要这个与 BAS21串联的电阻器。  

    您可以详细说明如何确定0.24W 的功率耗散。  

    是计算还是测量的? 您能否提供有关如何计算或测量此值的详细信息?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Elizabeth:

    感谢您的回复!

    将 R815更改为0R 并 再次进行测试、R815的电压为0.644V、 功耗没有 改变。 我们计算出功率损耗为读取电源的电流变化。 移除 R836 R833后、 当电源为48V 时、它可能导致5mA 电流发生变化。 我们还 在设计中使用了高侧开关 TPS27S100B。 当进入 待机模式时,BAS21的引脚1电压几乎为零。   TPS27S100B 不存在功率耗散问题。 希望它能有所帮助!

    期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否说明一下您是否通过查看电源消耗的电流来确定功率损耗?  

    此器件在出现此行为后是否仍能正常工作、或者是否以任何方式损坏?  

     当接地测量值为 0.735V 时、预计接地的功率耗散不会为0.24W。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的    Elizabeth:

    在我们的项目中、首先由 LM5145将48V 输入电压降至12V、然后为 TPS272C45D 供电。 下图 显示当前 电源的 chagne ,请检查它.

      看到这一行为后、TPS272C45D 仍工作。

    我们 使用万用表测试 TPS272C45D 进入待机模式时的电流消耗。  电流是关于1mA。 这真的很奇怪,我 不知道 其余的权力去哪里!

    添加 R836 R833时,我们 逐个移除 TPS272C45D 周围的所有元件,仅移除 R814 R815和 D803, 电源电流回到9mA。

      TPS272C45D 连接到 GND 时似乎出现电容变化现象。 请帮助分析这个问题,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 我在提供的原理图中未看到 R836或 R833。 能否请您发送原理图的所有相关部分、以便了解正在移除的部分?  

    此外、当您提到 仅移除 R814 R815和 D803时、我不知道您指的是什么、因为提供的原理图中没有这些器件。  

    如果电流是从  LM5145的输入 而不是从 TPS272C45D 的输入监测的、那么 TPS272C45D 之外的电流消耗可能由其他元件产生 。 我建议探测流入 TPS272C45D 的电流 以及 VS、VDD 和 EN 上的输入电压。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的    Elizabeth:

    很抱歉现在回复。 请 查看附件.e2e.ti.com/.../5076.schematic.pdf 中的原理图

    我们做了很多测试,最终发现其余的功率是由 lm5145本身引起的。 我们使用5K 电阻器而非 TPS272C45D 连接到 GND、当功率为48V 时、还会产生4mA 功耗。   只要 LM5145的输出连接到与 GND 类似电阻器的器件、似乎就会有5mA 功耗。

    对于  TPS272C45D、当它进入待机模式时、它仍具有功耗(我们可以测量到  接地引脚为 0.735V、电流约为1mA)。  如何完全关闭 TPS272C45D 的功耗? 当 GND 引脚上有0.735V 电压时、在待机模式下是否正常?  我们是否可以 对 lm5145执行一些操作来降低功耗?

    我期待着 你的回复,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    付、

    1mA 通常是您看到的静态电流、与我们在数据表中指定的值一致。 原理图本身看起来很好、并且没有问题。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的答复。

    我 有点困惑。 数据表中的电流消耗为0.5uA、请重新检查?  如果您对 LM5145有什么建议以减少待机功 耗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    付、

    我认为此处的混淆是"输出泄漏"电流与"静态"电流。 输出漏电流是在关断状态下从输入泄漏到输出的电流、而静态电流是器件运行过程中消耗的电流。 您是否见过从输入端到输出端的 mA 电流泄漏?

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fu:  

    为了对 Tim 的情况进行回显、当器件关断时、您应该看到从输入到输出的电流为 uA、而当器件被启用时、器件消耗的电流为~μ A 1mA。 请告知我们器件设置是否处于开启或关闭状态、以及您是否看到从输入到输出的电流泄漏为 mA。  

    此外、关于与 LM5145有关的另一个问题、很遗憾、我们无法对 LM5145提供最佳支持 、因为它不是 高侧开关产品系列的一部分。 请通过开始撰写标题中包含"LM5145"的新帖子 、联系相关业务部门、以获得有关此器件的更准确支持。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 提姆和 伊丽莎白:

     感谢您的答复。  

    当该器件设置为关闭时、我们测量大约1mA 电流。 请看下面的图片 。 谢谢大家!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fu:  

    我认为您的原理图没有任何问题。 所使用的电流表的粒度是多少? 能否检测 uA?  

    如果 VS 与任何其他器件共用、这将增加汲取的电流。  

     在以下条件下、TPS272C45器件关闭时、仅消耗最高3uA 的电流。  

    请为相关通道提供探测 VS、EN、VOUT、IOUT 的波形、以确认此行为。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Elizabeth:

    请参阅附件。 由于示波器通道数量不足、我分别对它们进行了测试。 由于未增加负载、因此未测试 Iout。  当 EVM 板上的 EN 和 DIAG 为0V 时、我真的想知道 IC_GND 的电压是多少?  非常感谢!

    e2e.ti.com/.../5037.waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们预计 IC_GND 从模块接地的偏移电压等于所用二极管的正向压降、对于 BAS21、该电压降将高达1.25V (如下所示)。  

    请注意、在您的最终设计中、不需要专门使用 BAS21二极管(可以使用另一个二极管)、在某些情况下、我们建议不要使用 BAS21。  

    为了详细说明接地网络建议:

    在背面、二极管需要处理您可以看到的所有反向关断电压。 在 EVM 上选择 BAS21的原因是为了测试该器件的汽车版本的 ISO 标准。 如果需要较少的反向关断处理能力、则可选择另一个二极管、并且可使用另一个肖特基二极管

    主要建议您不要在 IC 接地引脚上看到大于0.6V 的电压、从而确保不会无意中触发接地损耗

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Elizabeth:

    感谢您的回复。

    根据规格要求,IOUT(OFF)的最大电流  仅为3uA,但在我们的设计中,电流为1mA。 这种现象的原因可能是什么? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请允许我澄清额定电流高达3uA 的 Iout (off)规格的设置。  

    当使用两个单独的电源(VDD 和 VS 是单独的电源)并且 VEN 和 VDIAG_EN 为低电平时、通过测量从输入到输出的电流来确定该规格。 在此配置下、应该只会从输入到输出传输3uA。 这不考虑任何由 VDD 供电的内部电路、因为后者是一个单独的电源轨。  

    我仍然不确定您是如何得出1mA 电流消耗的、因为您发送的波形中没有看到任何电流测量值。 如果您仍在使用电源进行测量、则必须考虑这一点、因为它也会为  LM5145器件供电、这将在我们的器件之外还会消耗电流。 此外、如果针对 VS 和 VDD 使用同一电源、则电源中的电流消耗将大于3uA。  

    我建议在使用两个独立电源时直接测量从 VS 电源流入 VS 引脚的电流、或在 EN 为低电平时测量流经输出端的电流。 来自48V 电源的电流测量不足以隔离 TPS272C45对电流的影响。  

    此致、  

    伊丽莎白