This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:在 BQ Studio 工具上无法检测到固件刷写和 BQ Studio 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ78350, BQ76940, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288631/bq78350-device-fw-issue-with-firmware-flashing-and-bq-studio-is-not-detecting-on-bq-studio-tool

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76940、EV2400、 BQSTUDIO、BQ78350

大家好,

我们面临固件刷写问题、BQ studio 工具未通过 EV2400检测到 BQ76940 EVM。

附带问题的要点、

通过 Battery Management Studio 工具将版本3固件刷写到 BQ 芯片。

下面标记的尖头显示了
执行已成功完成。 之后会重新启动 Bq Studio 工具。
重新启动后、bqStudio 无法
检测到 BQ76940 EVM、如果尝试手动选择器件、则找不到寄存器数据。 因为它无法检测到器件。
请提供有关这一点的解决方案。
谢谢。此致、
Thiru Senthil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thiru Sensthil:

    BQStudio 不会直接与 BQ76940连接。 它通过 SMBus 与 BQ78350连接。

    BQ76940 AFE 将通过 I2C 直接与 BQ78350通信。 直接与 BQ76940连接的选项是在 产品页面

    此致、
    何塞·库索