This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:不能通过 USB 与 PC 通信

Guru**** 2797225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942EVM, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288887/bq76942evm-no-communication-to-pc-via-usb

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、、 BQ76942

您好!

非常棒。
我们的 BQ76942EVM 板以前一直在工作、但现在在餐桌旁等待大约一个月(直到我有 时间再次查看)后、我似乎无法再通过 BQStudio 连接到它、就像没有通过 USB 进行通信一样。
通常我按 WAKE 按钮、然后可以通过 BQStudio 进行连接。 现在、按下 WAKE 按钮后、BQStudio 无法检测到芯片。

我正在使用实际的6节串联电池(26V)连接到 EVM 上采用此配置的 EVM:


测量了一些相关信号:

TP2 BAT - 22.9V (针对当前 SOC 级别更正)。
TP3 CP1 - 33.7V (电荷泵看起来工作)
TP10 REG18 - 1.8V (连接平衡电缆后、REG 1.8V 正常工作)。

我怀疑芯片可能卡在某种睡眠模式。
我已经用尽了论坛上的一些睡眠模式主题:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273424/faq-bq76952-how-does-shutdown-mode-work?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq76952%2520faq
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273427/faq-bq76952-what-is-the-soft-shutdown-state
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181117/faq-bq76952-how-do-i-reset-the-bq769x2-device

一个开机自检 是指 通过按下重置按钮执行部分重置。 我测量了相关信号:

TP11 TS2 - 0.05伏 (悬空) 当 WAKE 按钮被按下时、为0V。
- 也许万用表可能会把它拉低,当试图测量这个?
TP7 REG1 - 0.618V
- REG1没有显著的输出电压将 RST_SHUT 拉至!? 因此、复位可能根本不起作用...
BREG 和 REGIN 为0V

这些水平是否是预期的?
就上下文而言、我没有其他外部电路连接到 REG1或 TS2引脚。
我还尝试替换 EVM 上的 BQ76942芯片、没有变化。

通过 PSU 连接 EVM 并使用板载电芯仿真、仅启用保险丝 LED 且仍不进行通信。

 您建议如何进行进一步调试? 和以前一样……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要补充一点、对于 USB 连接、USB 芯片 M430F5529似乎可以正常工作。 LED 全部亮起(意味着将输入5V 电压并且将对3.3V 电压进行稳压)。 我怀疑没有和 BQ 芯片本身的连接...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahto:

    如果器件无法通信、但 REG18处于高电平、则器件可能处于软关断状态。 您可能需要检查 LD 引脚的电压、以查看它是否仍然为高电平。 您还可以检查 I2C 线路的分流器是否已正确安装。

    如果 FUSE 引脚被置位、则表示已触发二级保护。 您可以尝试查看 TRM以查看是否触发了任何次级保护。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    嗯, LD 引脚总是"低",因为我还没有连接任何充电器,对吗? (BQ 也没有向电池组输出任何电池电压)。
    因此、我不明白在没有负载的情况下、仅连接电池时 LD 引脚如何会变为高电平。

    对于我目前的设置、我只将电池与平衡电缆和 USB 电缆连接到 PC。
    J11、J14上存在用于上拉电阻的分流器。

    我尝试了不同的场景、

    当我移除 J11和 J14上的分流器时-肯定足够了,BQStudio 开始通过 USB 进行通信!

    Truthully、当不使用外部 MCU 时、EVM 用户手册中显示的"无分流器"是这样的、但没有明确提及仅使用板载 USB 连接时、必须移除这些分流器...

    //删除了后续问题,它不再是如此相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahto:

    如果问题在于分流器的放置、并且您现在可以进行通信、那么软关断就不是问题了。 似乎现在一切都得到了解决。

    此致、

    马克斯·韦博肯