This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2743:LM2743未加密 PSpice 瞬态模型

Guru**** 2506695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284303/lm2743-lm2743-unencrypted-pspice-transient-model

器件型号:LM2743

您好、TI 团队:  

最近、我使用 PSpice 仿真了降压转换器 LM2743、遇到了一些初始问题、但我已经解决了。 我曾尝试使用不同的工具对同一原理图进行仿真。 最初、我遇到一个错误、指示我应该使用未加密版本。 我从 TI 网站下载了未加密版本、但遗憾的是、我收到了不寻常的反馈。 使用与 PSpice 相同的原理图和不同的工具、输出为0。

有人可以帮助我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以帮助或 Caleb 可以继续帮助  Link。    您能否分享有关错误消息、设置和文件等的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    Caleb 真是个了不起的人;他帮助我使用 PSpice for TI 设置了 Monte Carlo 仿真。 现在、我尝试使用另外两个工具来模拟同一个项目、但是在这两个工具中、输出均为零。 我希望达到3.3V 电压、这是由 PSpice 实现的。 我从 TI 网站下载了库。

    e2e.ti.com/.../LM2743_5F00_TRANS_5F00_UNENCRYP.LIBe2e.ti.com/.../LM2743_5F00_TRANS.LIB

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布仿真结果的图像。  绘制一些节点、例如   SS/track、VCC、HG、Vout  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    好的、当然可以。

    VCC = VIN = 5V

    V (SS)= 3.731V。

    V (LG)= 4.821V。

    V (HG)= 4.821V。

    V (OUT)= 488.7mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:  

    尝试使用其他工具时、听起来就像这个翻译问题。 我将您的请求单重新分配给了 PSIPCE。对于 TI 团队、我们将指派一名专家为您提供帮助。  

    能够提供您正在使用的工具、这可能会有所帮助?   

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我们对其他仿真器没有深入的了解。 尤其是我们的竞争对手提供的那些产品。 话虽如此、如果其他 Spice 仿真工具的提供商可以提供有关它们不符合 PSpice 标准的指导、我们可以从头开始工作。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    我已经试用了 Altium Designer 和 LTspice、并且在两种工具中获得了相同的输出。 我认为、该问题可能与未加密模型库的问题有关。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!
    感谢您的重播。

    我使用 TI 组件对同一模型进行了仿真、仅为了验证结果在所有仿真工具中是否相同。 但这不是为什么我要求你的帮助。


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有新消息。 我对同一组件执行了另一个仿真、但这次、我使用了平均值模型。 有趣的是、这次、所有仿真工具都产生了相同的结果。

    仿真与瞬态模型的差异是否与模型的未加密库有关?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎指向模型作为问题的根源。  

    我不确定这些是否会有所帮助、但这里有几个链接、这些链接讨论了 PSpice / LTSpice 仿真问题:

    MOSFET -如何将 PSpice 模型转换为 LTSpice 模型? -电气工程堆栈交换

    如何在 LTspice 模型仿真中修复常见错误(infineon.com)

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的分享、但这些链接无法解决问题。

    温馨提示、 我在两个模型上都执行了相同的步骤、而且我只遇到瞬态模型的问题、而在均值模型下一切都正常。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    很遗憾、我无法帮您解释为什么其他仿真器不能正确仿真我们的模型。

    我最好的建议是联系 Altium。 作为中立的供应商、他们可能有动力诊断问题。

    如果您决定与 Altium 联系,请告诉我,我可以尝试与他们协调。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    这个问题不仅仅与 Altium 有关;我在使用 LTspice 时也遇到了同样的问题。  这就是为什么,我怀疑问题在于模型的库。

    感谢您与 Atium 和 LTspice 进行协调(如果可能的话)、并使步骤变得更加简单。

    保持更新!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamed,

    我无法使用 LTSpice。 他们是 TI 的直接竞争对手。  

    请通过 Altium 打开 TT。 PSpice 模型在 PSpice 中运行、因此不存在问题。 问题似乎在于其他仿真器如何解释此模型。

    请告诉我,您是否可以获得已提交的 Altium 帮助请求和 TT 号,以便我可以使用 Altium 处理此问题。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我并不完全相信该问题可能与 Altium Designer 有关。 正如我之前提到的、我尝试了除 PSpice 之外的另外两个工具、并获得了相同的结果。 我模拟了同一组件的平均模型、所有工具(PSpice、LTspice、Altium Designer)的一切都运行良好。

    尽管如此、我还是提交了 Altium 票证、编号是00686047。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我看看他们是否会跟我说话。  

    此处提供了一个链接、介绍了瞬态模型和平均模型之间的差异。

    平均值模型可用于各个仿真器、这一点并不奇怪。 瞬态模型不存在很令人讨厌、但这实际上取决于模型的复杂性、以及 PSpice 的哪些特定功能、这些功能可能会与其他仿真器不同地利用这些功能。

    (+)[常见问题解答] TINA/Spice:瞬态模型和平均模型之间的差异-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是使用 Altium 进行检查。 他们不会跟我讨论这个问题、但说过您可以添加案例评论以获得进一步帮助。 "提供的解决方案评论是否有帮助、以及任何详细信息、以便将问题提交给专家工作团队。" 至少,这是他们说的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Altium 对 PSpice 模型说了什么、以及如何让该模型在其工具中正确进行仿真?