This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:INR18650-30P 的化合物 ID

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287832/bq40z80-chem-id-for-inr18650-30p

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 e2e 支持:

我们是否计划使用 INR18650-30P 单元格版本更新我们的化学库?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    最新版本的化学物质 更新程序包含 INR18650-30P 电池。 此电池的 chemID 为5366 (请查看下图)。 您可以 在此处下载最新的化学物质更新程序版本(v1059)。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jonny

    制造商 Sun Power 和 DMAGC 是否均100%适用? (如果需要、我可以在 PV 中向您发送有关此问题的更多详细信息)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了确保此 chemID 可供两家制造商使用、我建议使用 GPCCHEM 工具。 如果两个制造商的 DOD 误差都小于3%、则您 可以使用此化学 ID。

    此致、  

    Jonny.