This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750和 BQ25798加上 uC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25798, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288267/tps25750-tps25750-and-bq25798-plus-uc

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ25758

团队、您好!

2个问题:

1) 1)我可以使用 TPS25750的 GPIO 来控制多路复用器、例如 HD3SS3212吗?

2) 2)我可以将 uC 连接到 TPS25750 I2C  主接口吗?  

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)这取决于您打算如何使用 GPIO 控制多路复用器。 这是否仅适用于可能的 Type-C 插头方向。

    2) 2) I2C 主设备没有任何用于驱动 uC 的处理逻辑。 其作用是从 EEPROM 下载补丁代码并控制 BQ 25798器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ghouse、关于2):μ µC (主机)是否可以通过 TPS25750 I2C 从设备连接来读取和配置 EEPROM 和 BQ25798 (连接到 TPS25750 I2C 主器件)?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它无法读取 ERPROM、但可以通过 I2Cr 4CC Comand 读取 BQ25758。 详细信息、请参见"主机接口 TRM"。