请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2我使用 BQ40z50-R2来获取化学 ID 和学习周期数据、以便在其他器件上复制这些数据。 但是,提取所有数据后,我发现没有 Golden Image 按钮可用于获取 SREC 格式以在其他人上进行复制。 我该怎么办?
我不n´t 是否可以使用 GPC 封装器来获取它?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 BQ40z50-R2来获取化学 ID 和学习周期数据、以便在其他器件上复制这些数据。 但是,提取所有数据后,我发现没有 Golden Image 按钮可用于获取 SREC 格式以在其他人上进行复制。 我该怎么办?
我不n´t 是否可以使用 GPC 封装器来获取它?

您好!
请参阅 第 3.5节固件屏幕 在 BQ40z50-EVM 用户指南。 应该使用"Firmware"选项卡导入和导出黄金映像。
此致、
何塞·库索