大家好、
客户面临一个问题:使用 TLV803EC29时、如果将环境温度升高到大约70C、则复位将变为低电平、不管怎样都不会变为高电平。 只需停止3.3V 电源轨、然后重新启动3.3V 电源轨、就可以使 RESET 引脚再次变为高电平。 在我们的 EVM 上、我不能重复此问题、这意味着仅在客户的 PCB 中发生。 原理图如下所示、请帮助检查原理图中是否存在任何潜在问题?

Br、
制造商
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户面临一个问题:使用 TLV803EC29时、如果将环境温度升高到大约70C、则复位将变为低电平、不管怎样都不会变为高电平。 只需停止3.3V 电源轨、然后重新启动3.3V 电源轨、就可以使 RESET 引脚再次变为高电平。 在我们的 EVM 上、我不能重复此问题、这意味着仅在客户的 PCB 中发生。 原理图如下所示、请帮助检查原理图中是否存在任何潜在问题?

Br、
制造商
尊敬的 Manu:
感谢您发送 FA 报告、并了解我们可能需要客户提供哪些信息。
如果我们详细描述这个问题就更好了。
-他们遇到这个问题的温度范围是多少?
- 在 FA 分析中,他们提到 重置在断电或通电时不起作用,故障循环在70°C 左右。 更好地了解它何时发生? 您能否检查一下他们是否能够捕捉到该问题?
- 他们是否也能提供其输入信号的转换率? 过驱可影响复位置位。 您可以在数据表中找到关系。

我注意到 F28384SPTPQR XRsn 引脚需要电源排序。 能否检查一下我们能否获得有关他们的定序的信息? 检查一下可能很好。 请查找定序信息

我认为如果我们能看到整个画面会更好,所以我们可以帮助他们更多谢谢 Manu!
此致、
A·西拉
您好、Sila:
以下是对您的问题的一些解释、
-他们遇到这个问题的温度范围是多少?
当它们将环境温度升高到70C 并且 RESET 引脚变为低电平时、就会发生故障、即使是3.3V 电压也无法使其再次变为高电平。 因此、DSP 因此被锁定。 将 RESET 置为高电平的唯一方法是关闭3.3V、然后再次开启。 然后一切都恢复正常、直到温度上升到大约70C。
- 在 FA 分析中,他们提到 重置在断电或通电时不起作用,故障循环在70°C 左右。 更好地了解它何时发生? 您能否检查一下他们是否能够捕捉到该问题?
我将捕获波形以显示与上述答案中的描述类似的场景。
- 他们是否也能提供其输入信号的转换率? 过驱可影响复位置位。 您可以在数据表中找到关系。
对于过驱、您是否意味着 Vdd 过高、因为快速的压摆率导致干扰、其时间长于数据表和您的回复中图7-26所示的抗扰度时间? 但它仍然无法解释为什么复位在正常工作模式下仅升高环境温度。
我会在现场检查并提供波形和更多信息给您回复。
您是否对解释这一奇怪情形有其他想法? 为了提供您的参考、还需要测试哪些其他波形? 这会对我们有很大帮助! 谢谢。
Br、
制造商