This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:充电电路电源路径部分的布局指南和建议

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289032/bq24133-layout-guide-and-suggestion-for-power-path-section-of-charging-circuit

器件型号:BQ24133

您好、TI 工程师!

是否有关于 BQ24133电源路径部分的任何布局指南和建议。  

我们要将 VSYS (电源路径输出)从 PCB 布局的红色区域移动到蓝色区域。 (请参阅下面的照片)

移动 BATFET、ACFET、RBFET 和 RSNS 有哪些布局指南。

在我们的 PCB 设计中、我们没有 TP2以及反向输入保护电路、这就是我们想要询问我们是否可以将 VSYS 移动到该位置的原因。

下图中的应用电路部分与我们的布局相同。

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    是的、可以移动 SYS。  除了 EVM 用户指南、没有正式的布局指南。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的答复。 我有一些跟进问题。

    在 EVM 中、有一个从 RSNS 到第3层(内层2)中 VSYS 的布线/铜多边形。

    我们能否 在顶层路由该路径?

    或者我们能否同时在顶层和第3层进行布线?

    或者我们是否需要在第3层(内层2)中保留该路径(RSNS 到 VSYS)?

    谢谢。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    我不是在关注你。  下面是第二层。  您能突出显示参考哪个多边形吗?  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    它是 EVM 中的第3层(PCB 编辑器中的内层2)。

    我已经用蓝色突出显示了多边形。 下图所示同样的问题仍然适用

    我们能否 在顶层路由该路径?

    或者我们能否同时在顶层和第3层进行布线?

    或者我们是否需要在第3层中保留该路径(RSNS 到 VSYS)?

    谢谢。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    您可以在顶部或内部2上布线、也可以在两者同时布线。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的确认