This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:最高工作温度|热仿真

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289880/tps65261-maximum-operating-temperature-thermal-simulation

器件型号:TPS65261

大家好、

热仿真时考虑的因素。 使用不带散热器的 IC。 我们得到以下值

1、电路板温度:91.3°C

2.外壳温度:91.493°C

3.结温:91.934°C

结温通过了。

但工作温度显示为  

这样可以吗? 我们是否需要考虑外壳的工作温度 Ta?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    感谢您的联系! 器件运行时的环境温度是多少?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行仿真所需的环境温度为35°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    装置中的机械装置中、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    根据我的理解、您已经在仿真中考虑了环境温度。 当环境温度为35C 时、器件的仿真结温为~92C。 从数据表中、我们建议结温< 125C;环境温度< 85C。

    另请使用实际电路板来测试热性能、以确保结温不超过125C。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    那么、我们是否只需要查看外壳和电路板的结温(<125°C)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    是的、请检查器件结温并确保不超过125C;对于环境温度、建议不要超过85C。

    BRS

    卢西亚