Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A, TPS7A83A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A83A 专家好、TPS7A8301A、 TPS7A8300A 是2A 输出电流 LDO。 您能否推荐一款输出电流为3A 或4A 的类似 LDO、它可以使用引脚(25mV、50mV、100mV、200mV……... )。 我打算使用 FPGA IO 驱动这些电压配置引脚(1或0)以扫描 LDO 输出电压。
谢谢、Abhijit